主题: MCT8316ZTEVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
你好
该申请不适用于 TPS7H3024EVM-CVAL、适用于最近添加到我们产品系列的以下 3 个器件。 由于某种原因、我无法为这 3 个零件创建螺纹...“零件号“框未“识别它们“。
-->您能否确认以下列出的 3 个 SKU 是 CE、如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC )?
注意:在 T.I 网站上针对找到的 EU DOC MCT8316ZT-Q1EVM 提及另一个器件 (MCT8316Z-Q1)、我们找不到另外两个器件的 CE/EU 声明。
MCT8316ZT-Q1EVM
LP5864EVM
TPS7B84EVM-036
提前感谢您的帮助