This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9354-Q1:电源电压 Vs = 0V 时的输出阻抗?

Guru**** 2573545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555906/tlv9354-q1-output-impedance-when-suppply-voltage-vs-0v

器件型号:TLV9354-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

您是否有关断状态(电源电压 Vs = 0V) 输出阻抗的规格?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第 6.3.7 节所示、输出被二极管钳制至电源轨。 因此、断电时、不得向输出端施加 0V 以外的任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    此致、
    Ochi