This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:什么级别?#39;最重要的是 TAS5825M 的结温

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553887/tas5825m-what-s-the-max-junction-temperature-of-tas5825m

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

高服务器

最大值是多少 TAS5825M 的结温? 我在数据表中没有找到它。

顺便说一下、我发现这个 IC 表面的温度在实际测试中非常热。 我可以在两种情况下分享、

-没有输出,这个 IC 表面的温度约为 75 –76°C ,是正常的吗?

-粉色噪声输入信号,输出约 1.9W,此 IC 表面的温度可以达到 90 –91°C。 漂移误差 1.9°C/W。 负载电流。 可能是 127°C。 它已经覆盖了 OTWthres。

此 IC 是否存在一定风险? 我担心温度。 提供更高的输出功率。

您是否有降低高温的措施? 问题?

非常感谢!

金健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jian

    通常、OTSD 阈值是 IC 可能受到的最大温度。 OTE 的阈值是 160。

    关于您的测试、您能否分享以下信息:

    1.pvdd、负载电阻。

    LC 滤波器值。

    3. ppc3 文件。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复!

    1.PVDD = 25.5VDC、负载为 8R。

    2. L = 10uH、C = 0.1uF。

    3.我现在没有使用 PPC3 工具,但我知道调制是 BD 模式, PWM 频率是 786kHz。

    谢谢、等待您的答复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jin

    BD 模式和 786khz 是功耗最高的模式。

    我建议使用 PPC3 GUI 并将其配置为 1spw 和 384k 模式。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的建议、将配置更改为 1SPW 模式和 384kHz。

    BTW。 我不确定 THD + N 的性能如何、以及通常情况下、从相同设置下的 90 度开始、与 BD 模式和 786kHz 相比、可以降低多少度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jian

    该值 随差异条件而变化。

    很难说降级了多少。  

    使用我们的 EVM 并更改您使用的电感器、有助于测试此性能。

    谢谢

    Jesse