This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:数据表中缺少输入电容。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555200/opa928-input-capacitance-missing-from-datasheet

器件型号:OPA928


工具/软件:

数据表中提到输入电容时都会说明看到典型特性、但也没有出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:  

    数据表中提到输入电容的所有地方都说明看到了典型特性、但它也不会出现在这里。

    您是指输入级的 CCM 和 Cdiff 电容吗? 这是它在数据表中的位置。  

     输入电容 — 共模?...差分?…Ω 嗯? 

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond