This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:有关 AMC3311-Q1 间隙的咨询

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311-Q1, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551608/amc3311-q1-inquiry-regarding-clearance-of-amc3311-q1

器件型号:AMC3311-Q1
主题: AMC3311 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们对 AMC3311-Q1 的间隙设置条件有疑问。

  1. 是数据表中基于指定的值  基本绝缘   增强绝缘

  2. 海拔高度条件是什么? 它是否适用于上述安装  5000 米 ? (是否由于间隙不足而无法使用?)

  3. 是根据 a 计算出的间隙  均匀的电场   不均匀的电场  短路情况?

  4. 是根据计算出的间隙和爬电距离  IEC 60664-1  标准?
  5. 如果使用任何其他标准进行计算  爬电距离   电气间隙 请提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Heeyul、

    我会为您研究这个问题。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道何时能够收到回复。 这已经是六天了、由于我的日程安排很紧、如果您能尽快检查并回复我、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heeyul、

    很抱歉、Eva 已经担任了另一个角色。  

    AMC3311 数据表中列出的爬电距离和间隙值基于 IC 封装的物理尺寸。  它没有什么特别的海拔高度、电场或 IEC 标准。  根据您的终端设备和环境运行条件、您可以将我们的爬电距离和 间隙编号与您的产品/终端设备安全标准要求结合使用、以确定需要保持的额外爬电距离/间隙。  如果您还有其他问题、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在完全理解解释方面仍有一些困难。 虽然我知道数据表中列出的电气间隙值基于 IC 封装的物理尺寸、但我认为我前面提到的因素可能仍然相关。

    根据 IEC 60664-1、的确定  电气间隙  受几个关键因素的影响、包括:

    • 电场条件
    • 绝缘类型(基本或增强)
    • 海拔高度
    • 过压类别

    同样、的确定  爬电距离  取决于以下因素:

    • 绝缘类型(基本或增强)
    • 污染等级
    • 材料组

    我查看了数据表、发现其中包括有关污染等级 (CTI)、材料组和过压类别的信息。 但是、我正在具体询问其他影响因素  不会  明确提到的过孔。

    如果这些信息是机密信息并且无法披露、请您告诉我、我将不胜感激。 或者、如果没有提供这些细节的另一个原因、我希望你作出澄清。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    崔熙烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeyul、

    查看此演示文稿、让我知道这是否有助于为您阐明一切: https://www.ti.com/lit/ml/slup421/slup421.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直问这个问题的原因是、根据数据表、计算出的间隙距离超过 8mm、这表明该器件可能不符合 IEC 60664-1 的要求。

    例如、如果 AMC3311-Q1 是根据以下条件设计的(请参阅下表):

    • 过电压类别 III
    • 600Vrms
    • 增强绝缘

    所需的爬电距离和电气间隙约为 11mm。
    在这种情况下、AMC3311-Q1 提供的 8mm 不够。

    这就是我在理解时遇到问题的部分。
    如果我在计算中犯了错误、您能告诉我吗?

    下图显示了我用于计算所需距离的过程。
    虽然该表使用的是韩语、但我相信您很熟悉它、因为它基于 IEC 60664-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来阅读一些文档 、比较 IEC 60664-1 与 IEC 60747-17(认证标准)。