This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034:比较器原理图检查

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554093/tlv9034-comparators-schematic-check

器件型号:TLV9034
主题中讨论的其他器件:LM339

工具/软件:

你好

我想设计一个电路来检测保险丝在 600V 60Hz 交流系统中是否熔断。 在下图中、F1_P 和 F1_S 是保险丝的两侧、我负责测量它们之间相对于电路信号接地端的电压。 只要保险丝正常、LED 就会亮起;如果保险丝熔断、LED 就会熄灭。

 再详细说明一下、我在 TLV 的输出中使用了一个 RC 电路来滤除由保险丝熔断条件引起的方波。 因此、经过滤波器后、输出将约为 2.5V、然后还有另外两个具有 1V 和 4V 电平的比较器。 如果低通 RC 滤波器的输出为 0V 或 5V、它将点亮 LED;否则(保险丝熔断且 Vfilter=2.5V)、LED 将熄灭。 我使用 TINA 附加了仿真结果

我希望对此设计提供任何帮助和意见:-)

保险丝正常时的 TINA 仿真:

保险丝熔断时的 TINA 仿真:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amirhosein、

    实际上、输入端应该有一些负钳位。 将输入拉至地电平以下是不利的。

    该模型“抱怨“存在输入违例、强制输出为 vs/2 — 这就是为什么您在 VTLV 上有有趣的 tri 级别输出(实际设备不会这样做-但它可能会因违规的严重程度而出错)。

    请参阅 LM339 应用手册、了解负输入保护(使用不同的器件,但概念是相同的)。

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    我建议使用第 6.9.3 节中所示的“分离“分压器电路。

    基本上、在正摆幅上、二极管超出电路、是“正常“分压器。 但在负摆幅上、二极管会钳制并创建第二个分压器来进一步衰减负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的保罗

    希望您表现出色

    感谢您的回复和抽出宝贵时间

    在 TINA 仿真中、如果我为 C1 和 C6 使用更大的电容器(如 220nF),则相对于接地的 — 和+输入电压都将在(–200mV、+200mV) 范围内、即使不使用保护二极管也是如此。 你认为这是一个好主意吗?

    我附上了仿真结果的链接

    www.mediafire.com/.../file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amirhosein、

    添加更大的电容器确实会衰减、但也会增加更多延迟。

    我仍然认为分离钳位分压器更好,因为衰减仅发生在阈值区域之外 — 因此分辨率更高,没有延迟。

    我们无法查看外部网站上托管的文件。 请使用“插入“菜单->“图像/视频/文件“->上传(在输入框下)将您的模拟附加到帖子。