This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:关于 HBM

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556400/lm211-about-hbm

器件型号:LM211


工具/软件:

人员相对应

HBM 标准在±500V 时非常低、但您能否透露您可能拥有的任何测试数据?
如果无法披露、请提供以下信息。
*测量样本数、测量启动电压、电压步长和每个端子的容量

p/n:LM211DR

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shingu

    可靠性站点的“资格认证摘要“部分中的所有器件均可使用 Rel 条件:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM211DR

    我们测试每个批次中的 3 个器件、每个电压阶跃对应三个新器件。

    所以在本例中只有一个批次、因此在每个电压下测试了三个器件、直到出现故障。

    请记住、此器件工艺已使用 50 多年、甚至在 ESD 成为问题之前。 它们没有专用的 ESD 结构、而它们的 ESD“稳健性“纯粹是由于旧的大型几何工艺的弹性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    醇、

    感谢您的答复。
    保证值为 500V、但实际值是多少?
    如果您有任何评估数据、能否透露?

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shingu

    我们无法保证数据表之外有任何内容。 无论出于何种原因、发布团队都已确定数据表中的 500/750 值。

    我们不能提供数据表中的“备用“编号。 这是一个法律问题。

    同样、这是一款较旧的器件、没有专用的 ESD 保护、因此 ESD 编号不如更现代的器件那样好。