This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-Q1:原理图审阅

Guru**** 2576585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555698/opa2171-q1-schematic-review

器件型号:OPA2171-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA171

工具/软件:

尊敬的团队:

谢谢、请帮助查看 OPA2171-Q1 原理图。

差分输入满量程电压约为±1.25V、输出范围为 0~5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:  

    差分输入满量程电压约为±1.25V、输出范围为 0~5V

    建议的电路违反了输入和输出线性运行要求。 5VDC 单电源轨无法生成 0-5V 的输出摆幅、因为 OPA171 不是 RRO 运算放大器、请参阅所附的仿真。   

    BTW、您需要使用容差最小值为 1%(最好是 0.1%或更佳)的匹配反馈电阻器。   

    e2e.ti.com/.../OPA171-DA-08202025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:  

    我假设问题已解决、因为您没有关闭它。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond