This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:在 PCN 之后芯片无法正常使用的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557950/tl3472-the-problem-that-the-chip-cannot-be-used-normally-after-pcn

部件号:TL3472


工具/软件:

在 PCN 之后芯片无法正常使用的问题

旧工程之前正常使用、但现在在涉及 PCN 之后无法正常使用。  请帮助检查需要修改的器件、并清楚地说明更改的原因。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:  

    、但现在在涉及 PCN 之后无法正确使用它。  [/报价]

    是的、由于晶圆最近发生了晶圆厂变更、发布了以下 PCN、并且运算放大器的 BW 和开环输出阻抗已经发生了变化。  您能否具体说明哪些不正常工作、以便我可以为您修改运算放大器电路?   设计要求中的 TL3472 运算放大器 BW 是什么。   

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

     TL3472 运算放大器电路的增益。

    此外、我注意到电路 LC_5V 和 VCC_6V5 没有适当的阻尼。 5Vdc 和 6.5Vdc 都会有 Q、因此电路需要出队。  

    此致、

    Raymond