请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255EVM主题中讨论的其他器件: TPA3255、 LMG3522R030
工具/软件:
数据表提到先从复位状态启动、然后在一切都连接完毕并通电后切换到正常状态。 如果所有元件都已连接、该器件能否在开关 打开的情况下才开始复位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
数据表提到先从复位状态启动、然后在一切都连接完毕并通电后切换到正常状态。 如果所有元件都已连接、该器件能否在开关 打开的情况下才开始复位?
数据表指导:TPA3255EVM 用户指南建议在上电前连接 PVDD(设置为 51 V、10 A)、扬声器 (4–8Ω) 和输入(RCA 插孔)、并将 RESET 设置为低电平以避免出现问题。 电源稳定后、将 RESET 切换为 ON。 旁路复位假定条件稳定、这可能并不总是在嘈杂的汽车环境中保持不变。