This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM 的上电序列

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557955/tpa3255evm-power-on-sequence-for-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255LMG3522R030

工具/软件:

数据表提到先从复位状态启动、然后在一切都连接完毕并通电后切换到正常状态。  如果所有元件都已连接、该器件能否在开关 打开的情况下才开始复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 砰砰声 :如果不进行复位、上电瞬变可能会通过扬声器发出砰砰声、特别是在输入处于活动状态或电容器已预充电时。
    • 故障触发 :快速的 PVDD 斜坡或浪涌电流到扬声器负载 (4–8Ω) 可能会触发故障,强制器件进入关闭(故障引脚低)。

    数据表指导:TPA3255EVM 用户指南建议在上电前连接 PVDD(设置为 51 V、10 A)、扬声器 (4–8Ω) 和输入(RCA 插孔)、并将 RESET 设置为低电平以避免出现问题。 电源稳定后、将 RESET 切换为 ON。 旁路复位假定条件稳定、这可能并不总是在嘈杂的汽车环境中保持不变。            

    • 首选方法 :遵循数据表并从复位开关关闭(低)开始。 PVDD(例如 48V 至 51V)稳定且所有连接均得到验证后、将 RESET 切换为 ON。 这可确保启动干净并更大限度地减少砰砰声或故障。
    • 如果继续
      • 验证所有连接(PVDD、GND,扬声器,输入)是否安全且符合规格(例如,4 个–8Ω 负载、14–53.5V PVDD)。
      • 确保对 PVDD 斜坡进行控制(例如,<100ms 上升时间)、以避免浪涌触发 OCP 或 UVLO。
      • 在上电期间使音频输入静音(例如设置为 0V 或断开)、以降低砰砰声风险。
      • 监控 FAULT 和 CLIP_OTW 引脚是否存在问题(低电平表示故障或热警告)。
    • 降低风险
      • 如果手动切换不可行、则在 RESET 引脚上添加 RC 延迟(例如 10kΩ+<xmt-block1> 1 µF</xmt-block>)、 1 µF、以便在上电期间自动短暂保持低电平。
      • 测试连接扬声器时是否有砰砰声;如果有、请使用外部静音电路或遵循复位顺序。
      • 在 EV 充电器环境中、确保来自 GaN FET(例如 LMG3522R030)的 EMI 不会干扰 TPA3255 控制信号。 如有需要、使用滤波(例如铁氧体磁珠)。