This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:服务订单 404777

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557936/xtr110-service-order-404777

器件型号:XTR110


工具/软件:

您好:

 客户已购买 50pc 器件型号 XTR110KP。 客户状态:

│“你好
│我们收到了客户关于我们的一些电路板的以下电子邮件
│已从该 PO 中将具有此部件的部件发运给他们。 SysConfig
│μ s
│Po 未通过测试。 替换为库存中的器件时的状态
│他们通过了。 此 PO 中的故障器件都具有相同的生产日期代码
│37A6CNM。 这些是图片右侧出现故障的部分。
│我们需要尝试了解此生产日期代码的问题。 我的
│总经理询问我们能否获得测试记录
│po/生产日期代码。“

“我们收到了客户提供的以下信息:

故障描述在红色标签 31284 上、因为 4 –20mA 输出是
超出容差范围。

4mA 输出应为 4.000 +/-.001。 器件为 4.010-4.012“

如果需要,我们可以送回来一管胶水。

 

然而,这是我们在这里向加拿大代表介绍的。 这是一张胶水在经过 24 小时固化的玻璃玻片空气上薄散的图片。

 

它仍然柔软半透明。 我们的经验中的胶水应该固化和几乎清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       对不起,我忘了这些图片.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉有关 Loctite 图片。 文件夹错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    您能否说明一下该批次中有多少器件发生故障、以及在不同批次上测试的器件总数? 您能提供一些有关 XTR 实现的更多信息吗? 如果有原理图、这将是最有用的。 但否则、请提供以下信息:

    • 输入/输出负载连接
    • 其他引脚连接、特别是与 Vref 和零调整功能的连接
    • 电源电压
    • 输入电压范围

    此致、
    Ashley