This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:使用 OPA387 作为温度传感器中的电压跟随器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557454/opa387-using-opa387-as-a-voltage-follower-in-a-temp-sensor

器件型号:OPA387
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、  
我将 OPA387 与 NTC 一起用于测量–40°C 至 125°C 的温度范围。 运算放大器用作电压跟随器、直接连接到我的 MCU。  
运算放大器输出是否需要放置一个 RC 电路或至少一个小电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在输出端添加一个低通滤波器、以处理由 ADC 的 S&H 产生的电流电荷注入。 通常、这需要 1nF 电容器并具有足够的 Riso,用于确保输出信号稳定性 — 如下所示。

    因此、对于 OPA387、它需要至少 40 欧姆的 Riso 才能确保 1nF 负载下的稳定性 — 如下所示。

    话虽如此、为了优化稳定时间、您应该使用模拟工程师计算器、根据特定的 ADC 分辨率和所需的采样频率来优化输出 LP 滤波器。  为此、您可以点击以下链接免费下载在线计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    e2e.ti.com/.../NTC-OPA387.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢你  
    您上面使用的模拟是什么?  
    我在 LTspice 中没有找到这款器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保稳定性的一种方法是运行瞬态仿真并确定小信号过冲: 为此、您会通过调整电流脉冲的幅度来干扰输出、使初始(第一)峰值处于+/–10mV(小信号)范围内,然后通过比较第二个峰值与第一个峰值的幅度来观察过冲 — 25%过冲或更低(在二阶系统中)表示 45 度或更大的 相位裕度、从而确保电路在工艺和温度变化范围内的稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件是 TI 的 PSIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上随附的仿真文件适用于 基于 TINA-TI PSpice 的仿真器。 您可以点击以下链接下载该工具的免费副本: https://www.ti.com/tool/TINA-TI