This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6042:电路的稳定性

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558401/lmc6042-stability-of-circuit

器件型号:LMC6042


工具/软件:

您好:

有时我会看到不稳定情况的缓冲器设计。 它实际上安装在我们的产品中、其样本量很大。 早期版本不容易显示不稳定、但最新版本更有可能变得不稳定。

在 SPICE 中对电路进行仿真后、我发现设计就在可接受的相位裕度的边缘、我的问题是为什么有些样本会比其他样本更稳定。  是否与流程相关?  

这是电路。

这是实际的系统结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:  

    我发现设计在可接受的相位裕度的边缘、我的问题是为什么某些样本会比其他样本更稳定。  是否与流程相关?  [/报价]

    C2200pF 不应存在。 这会显著降低相位裕度。 C2 位于缓冲器的单位增益 BW 之前。 如果您不想更改任何内容、请移除 C2。  

    如果要提高电路的性能和总噪声、您可以尝试以下方法。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我同意你的评估、但我的问题是 、为什么外地的一些单位没有出现不稳定的情况。   

    流程冷端的 LM 单元是否不易受到影响?  如果我能够向您提供批次信息(来自标记)、将能够告诉我分销商中的设备所在位置?   出现此问题的原因是、我正在尝试降低已发运产品的废品率、并且需要确定故障的可能性。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    如果我能够向您提供批次信息(来自标记)、我会告诉我在分发中的设备所在位置吗?  [/报价]

    不同批次或 IC 中的 BW 和相位裕度会存在一些差异。 从“无故障“图中可以看出、存在明显的过冲、这意味着相位裕度不如所配置的那样差。  

    此外、在 0dB 开始时、该器件没有很大的相位裕度、并且相位裕度可以在寄生容性负载很小的情况下降低。  

    因此、电路中的相位裕度非常边际化、并且对输出寄生电容 (~50pF) 敏感。 根据不同 IC 的不同、相位裕度在边缘~45 度处运行(并且它也会随温度变化)。 出于这些原因、我认为由于电路以非常低的频率运行、该器件应针对每个应用具有更多补偿。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond