Other Parts Discussed in Thread: INA500
工具/软件:
INA500 数据表指定了 10mA 最大输入电流、但没有电压导致电流流动。
第 7.3.5 章“电气过载“中的图 7-7 显示了输入端的双向 钳位二极管、但数据表未说明这些保护二极管的钳位电压。
INA500 输入可以承受哪些直流电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oliver:
*这是保护二极管的钳位电压吗?
正确。
* 10mA 绝对最高评分是否仍然有效?
非常好。 10mA 绝对最大额定值仍然很关键。
如果是这样、在两个输入端添加 8k Ω 串联电阻会将允许的(瞬态)输入电压增加到~100V、将增益降低 0.5%、并且对 CMRR 几乎没有影响、对吗?
CMRR 将受到 电阻器彼此匹配程度的影响。 除非这些值彼此相同、否则 CMRR 将降级。
此致、
Robert Clifton