This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:INA500 输入钳位电压?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556837/ina500-ina500-input-clamping-voltage

器件型号:INA500


工具/软件:

INA500 数据表指定了 10mA 最大输入电流、但没有电压导致电流流动。

 第 7.3.5 章“电气过载“中的图 7-7 显示了输入端的双向 钳位二极管、但数据表未说明这些保护二极管的钳位电压。

INA500 输入可以承受哪些直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    让我询问团队、我会尽快回复您。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    很抱歉耽误你的时间。 我与团队交谈了、INA500 输入可以承受的直流电压为 (V-)+ 30V 至 (V-)–25V。  

    我们计划更新数据表以包含此信息。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您提供的信息。 限值略低于我的预期。

    还有两个问题:

    *这是保护二极管的钳位电压吗?

    * 10mA 绝对最大额定值是否仍然有效?

    如果是这样、向两个输入端添加 8k Ω 串联电阻会将允许的(瞬态)输入电压增加到~100V、将增益降低 0.5%并且对 CMRR 几乎没有影响、对吗?

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    *这是保护二极管的钳位电压吗?

    正确。  

    * 10mA 绝对最高评分是否仍然有效?

    非常好。 10mA 绝对最大额定值仍然很关键。  

    如果是这样、在两个输入端添加 8k Ω 串联电阻会将允许的(瞬态)输入电压增加到~100V、将增益降低 0.5%、并且对 CMRR 几乎没有影响、对吗?

    CMRR 将受到 电阻器彼此匹配程度的影响。 除非这些值彼此相同、否则 CMRR 将降级。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也有一个不确定的方式 集成电阻器 P 和 N 路径匹配(对于 INA500 精度、仅限 一些 必须匹配,但不能匹配绝对值)。

    但是、由于保护电阻器仅为内部电阻器的 0.5%、因此即使是 10%的失配也会产生良好的 CMRR。