This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:输入为低电平时出现异常高电平输出

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557115/tlv1811-abnormal-high-output-when-input-low

器件型号:TLV1811


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 TLV1811 并发现以下问题、请您帮助检查、提前感谢:

当输入低电平~7us 且输出无法达到正常电源电压时、出现异常高电平输出。

黄色表示输出、紫色表示-in、蓝色表示+in。

环境中有噪声。

这可能是什么原因造成的?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    如果在输出低电平时出现噪声、电压会低于地电平。 该电压超出输入共模范围。 这也会极大地增加输入偏置电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    请注意、数据表中显示的过零检测器示例需要注意避免输入引脚上出现负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    TLV1811 是否 具有固定的输出时间间隔? 哪一个用于避免高电平和低电平的快速输出变化? 客户发现、如果最后一个输出状态接近下一个状态行为点、则在达到触发阈值后有一个~7us 的时间间隔。 如果我错了、您能帮助检查这可能是什么原因导致的吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    电路是什么? 是否增加了迟滞? 其他输入上的基准电压是否也会受到噪声的影响。

    TLV1811 不应暂停 7 μ s、除非输入信号告诉其这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    迟滞电压范围为 5.59~6.41V、噪声不在基准电压上。 这有点奇怪、在您的体验中、这可能是什么原因造成的? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    这是新的还是旧的应用程序设计? 故障率是多少?