This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2387:OPA2387 与 TLV2387

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2387, OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559006/tlv2387-opa2387-versus-tlv2387

器件型号:TLV2387
主题: OPA2387 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

这两个运算放大器之间有何差异?

其中一个或另一个是否有任何特殊优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、欢迎来到 TI e2e 论坛。  

    OPA 具有更好的 Vos 和 IIB 规格。  

    ►器件型号 TLV2387 OPA2387
    这种规格 ti ti
    通道数 2. 2.
    VS 范围 1.7V 至 5.5V 1.7V 至 5.5V
    GBW (MHz) 5.7 5.7
    压摆率 (µs μ s) 2.8. 2.8.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 0.0060 0.0025
    Vos 温漂、µV 值(μ V/oC) 0.01 0.003.
    轨到轨 IN、OUT IN、OUT
    IQ 典型值 (mA) 0.57 0.57
    Vn (nV/√Hz) 8.5. 8.5.
    ISC 典型值 (mA) 55 55
    偏置电流最大值 (pA) 300 150
    工作温度(°C) –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 提供的信息和说明。  

    我可以询问这两者针对 EMI 干扰的稳健性吗? 各自数据表中显示的特性是相同的。 在这方面、性能是否预计相同?为了了解相对稳健性、您是否应该考虑任何不同的规格?  

    此致 Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我预计 EMI  干扰是相同的。