请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2387主题: OPA2387 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
这两个运算放大器之间有何差异?
其中一个或另一个是否有任何特殊优势?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
这两个运算放大器之间有何差异?
其中一个或另一个是否有任何特殊优势?
大家好、Gerald、欢迎来到 TI e2e 论坛。
OPA 具有更好的 Vos 和 IIB 规格。
| ►器件型号 | TLV2387 | OPA2387 |
| 这种规格 | ti | ti |
| 通道数 | 2. | 2. |
| VS 范围 | 1.7V 至 5.5V | 1.7V 至 5.5V |
| GBW (MHz) | 5.7 | 5.7 |
| 压摆率 (µs μ s) | 2.8. | 2.8. |
| Vos 最大值@ 25oC (mV) | 0.0060 | 0.0025 |
| Vos 温漂、µV 值(μ V/oC) | 0.01 | 0.003. |
| 轨到轨 | IN、OUT | IN、OUT |
| IQ 典型值 (mA) | 0.57 | 0.57 |
| Vn (nV/√Hz) | 8.5. | 8.5. |
| ISC 典型值 (mA) | 55 | 55 |
| 偏置电流最大值 (pA) | 300 | 150 |
| 工作温度(°C) | –40°C 至 125°C | –40°C 至 125°C |