This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403-Q1 MFB 二阶低通滤波器

Guru**** 2522400 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558304/alm2403-q1-alm2403-q1-mfb-2nd-order-low-pass-filter

器件型号:ALM2403-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

          关于 MFB 滤波器、我有两个问题

1. 根据电路参数、计算出的 Q = 0.857、不等于 1。 为什么会这样? Q 是否必须等于 1?如果小于 1 但大于 0.707、是否足够

如何确定该滤波器的延迟? 可以通过波特图中的相位频率曲线看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haibin、

    1. Q 系数小于 1 不太理想,但在许多情况下仍然适用。 我使用了与数据表中提到的值类似且性能良好的值。  

    2.是的,我们可以使用频率响应的相位来确定相对于频率的相移。 这可以帮助我们找到滤波器的预期延迟。  

    ALM2403-Q1 用于什么应用?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    1.我们 在旋转变压器驱动中使用 ALM2403-Q1

    2.如何用 频率响应的相位来确定相对于频率的相移?你能给我一些想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haibin、  

    您的激励频率是多少? 在 10kHz 下、我看到–245 度的相移:

    这是我的 TINA 仿真:

    e2e.ti.com/.../ALM2403_5F00_PS.TSC

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:  

        我的 激励频率为 10kHz。   –245°应该如何解释? 我们能看到有多少延迟,或者它是稳定的吗?因为已经一个相反的因此、将–245° 180 添加到–64°。是正确的、–64°是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

           相位裕度非常重要。 在 0dB 中、 相位裕度=180+(–136。=43)是为了使系统保持稳定和快速?

    VF1 VOA 的反相。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haibin、

    滤波器的相移与电路产生的相位裕度不同、尽管它们是相关的。  

    对于相位裕度、我们希望通过断开反馈环路来评估放大器的开环频率响应。  

    我已经设置该文件来演示该概念、但您可以观看我们有关运算放大器稳定性的高精度实验室视频系列(链接在此处: TIPL 运算放大器稳定性)、了解有关稳定性分析的更多信息

    以下是相位裕度的 TINA 仿真:

    在这里、我们设置 ALM U3 器件用于稳定性分析、其中原理图底部的电压监视器表示 LOOP-GAIN 或 AOL*Beta。

    我们知道、相位裕度是在环路增益= 0dB 的点看到的开环频移。  

    我们可以使用 TINA 绘制该环路增益幅度和相位图、确定相位裕度约为 67 度(快速稳定响应的理想值)

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jocob:

           您能给我一个有关 相移的 Tina 仿真吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haibin、  

    对不起,我的最后一个帖子包含. 以下是文件。

    e2e.ti.com/.../ALM2403_2D00_Q1-Dual-AC-Analysis.TSC

    谢谢、

    Jacob