This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:当尊重 CM 等于't 时、PSpice 模型运行良好

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556376/lmv321-n-q1-pspice-model-works-perfectly-when-cm-isn-t-respected

器件型号:LMV321-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV321LMV321A

工具/软件:

晚上好、

我尝试在 PSpice for TI 中使用 LMV321 来仿真缓冲器电路(请参阅第一张图片)、理论上我不应该尊重运算放大器的共模、而是在对其进行仿真时、输出是完美的(请参阅图 2)。 我已经在实验室中使用示波器测试了电路、我看到的是从 2.7/2.8V 到 3.3V 的尖峰、然后达到饱和状态。 理论上、PSpice 模型应考虑 CM:  
* LMV321A — 修订版 B
*由 Paul Goedeke 创建; 2018年5月02日-由 GPAMPS 团队修订; 2021年06月29日
*采用 Green-Williams-Lis 运算放大器宏模型架构创建
*版权所有 2018 由 Texas Instruments 公司
************************************************************
*宏模型仿真参数:
************************************************************
*开环增益和相位与频率的关系,带 RL,CL 效应 (AOL)
*单位带宽增益积 (GBW)
*输入共模抑制比与频率间的关系 (CMRR)
*电源抑制比与频率间的关系 (PSRR)
*差分输入阻抗 (Zid)
*共模输入阻抗 (zic)
*开环输出阻抗与频率 (Zo) 间的关系
*通过电源的输出电流 (Iout)
*输入电压噪声密度与频率间的关系 (en)
*输入电流噪声密度与频率间的关系 (IN)
*输出电压摆幅与输出电流 (Vo)
*短路输出电流 (ISC)
*静态电流 (Iq)
*稳定时间与容性负载 (ts) 间的关系
*压摆率 (SR)
*小信号过冲与容性负载
*大信号响应
*过载恢复时间 (tor)
*输入偏置电流 (Ib)
*输入失调电流 (Ios)
*输入失调电压 (Vos)
*输入共模电压范围 (VCM)
*输入失调电压与输入共模电压间的关系 (Vos 与 VCM)
*输入/输出 ESD 单元 (ESDin、ESDout)
************************************************************

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimalano:

     您似乎正在使用较新版本的 LMV321 模型。

    该模型还有另一个较旧的 National Semiconductor 版本可能更能代表-N 器件行为: e2e.ti.com/.../snom071.zip

    或者、您也可以使用以下.lib 文件更改了 VCM 范围、从而对应于 LMV321 数据表:

     e2e.ti.com/.../lmv321a.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我尝试使用您提供的两种模型、但我无法复制实际测量时得到的随机行为。 作为参考、我们 PCB 上的运算放大器是 LMV321Q3M5X/NOPB。  
    如果需要、我可以提供 SPICE 文件。 我附上了一张示波器图、  
    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimiliano:

    我继续、通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimiliano:

    由于我们已通过直接消息解决了此问题、因此我继续关闭了此帖子。

    此致、

    (笑