This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:OPA2210 电源电压

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560727/opa2210-opa2210-supply-voltage

器件型号:OPA2210


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们的客户想确认 OPA2210 电源电压是否支持+20V ~ 5V 输入范围、电源电压是否需要支持  +24V~- 12V

OPA2210 是否支持这种电源输入?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    [报价 userid=“35727" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560727/opa2210-opa2210-supply-voltage ]我们的客户想确认 OPA2210 电源电压是否支持+20V ~ 5V 输入范围、电源电压需要支持  +24V~- 12V[/报价]

    Vs = 24 -(–12)= 36Vdc、且它在建议的工作电源电压范围内运行、请参阅下表。  

    以下是 OPA2210 的输入共模范围。 对于 Vee =–12Vdc、Vcc = 24Vdc、输入 Vcm_min =–10.5V、Vcm_max = 22.5V。 因此该运算放大器应在您的输入范围内工作。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond