This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:失调电压与电源间的关系图

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560790/opa991-q1-offset-voltage-vs-power-supply-graph

器件型号:OPA991-Q1


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在查看的数据表  OPAx991 40V 轨到轨输入/输出运算放大器 我有一个关于的问题  图 6-9:失调电压与电源之间的关系 。

该图显示了多条曲线、表示失调电压如何随电源电压变化。 但是、不清楚这些曲线是否对应于:

  • 不同的温度条件、
  • 在不同的器件样片中、
  • 或其他测试参数。

您能否说明一下该图中每个曲线代表的含义? 具体来说、我想了解变化是由温度、样本间的变化还是其他因素引起的。

非常感谢您的帮助。

Mit den besten Gruessen /此致/ Cu stima

--------------------------------------------------------------------------------

Constantin Calin

硬件设计工程师

罗马尼亚大陆汽车公司

SCT LM IAS SAM ASC ESSD 开发 IAS

主动安全和控制 (ASC)

安全和运动 (SAM)

www.continental-corporation.com

 

BLD。 Poitiers 编号 6.

700671 Iaşi 罗马尼亚

主楼,办公室 P7.06
电子邮件: constantin.calin@continental-corporation.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图 5-9 中、在相同的典型条件下、不同的曲线来自不同的器件样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Constantin:

    克莱门斯回答了你的问题。 数据表中的图 5-9 表示与图 5-1 类似、不同之处在于未显示 Vios(参考输入)与电源电压间的关系。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond