This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470REBEVM:断电模式

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470REBEVM, THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561043/ths3470rebevm-power-down-mode

器件型号:THS3470REBEVM
主题:THS3470 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

THS3470 文档介绍了由 P0 和 P1 引脚(编号 30 和 31)控制的断电模式。 如果两个引脚都接地、则进入断电模式。 该评估板可通过开关 S3 将两个引脚接地。  

我使用示波器监测 THS3470 的输出信号。 如果我切换到断电模式、信号形式会发生变化、但信号仍在输出端。 我期望在断电模式下信号会关闭。 此行为是否会在下一个 IC 版本中发生变化? 我有修订版 B

我们的计划产品的客户可能会使 THS3470 的输出过载。 例如、连接长电缆或错误的负载。 当 OVTEMP_FLAG (1/2) 连接到 P0/P1 电源控制时、HTS3470 是否会在+–30V 电源电压下受到保护?  

谢谢你

Guenter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guenter:

    在断电模式下、器件输出端的电压会因配置而异。 是否会在输出端看到直流失调电压? 根据配置以及负载偏置到的位置、由于反馈网络仍连接到电路并通过电路偏置输出节点、您可以看到电压。 关于第二个问题、器件本身确实具有一些保护功能、例如有助于限制任何电流条件的内部电流限制功能以及过热保护功能。  您能详细说明一下您所关注的过载情况类型吗? 是短路情况会导致器件驱动大电流、还是高电压情况超过器件可以处理的范围?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我使用带有 750 欧姆修改后反馈电阻器的评估套件。 我对输入施加 10MHz 信号、并获得 35V 峰峰值输出。 负载为 120cm 长的电缆、阻抗为 50 欧姆、连接到高阻抗示波器输入。 在此设置中、评估板对两个电源通道使用约 30V 时的 117mA。 当我切换到断电时、两个电源通道上的电流都会降低到大约 106mA。 下图显示了评估板的输出信号。 我对断电模式下的输出电平和剩余电流消耗感到惊讶。

     

    我认为客户不会对输出短路。 我在带宽测量过程中看到、输出端的电缆在某些频率下会导致高功耗。 我认为这是由一种共振引起的,当波反射在电缆的开口端。 开放端是我们应用的用例、无法更改。 在通过在 50V 峰峰值输出下扫描频率、将过热输出连接到断电输入端时、我已经破坏了 THS3470。 客户将向放大器发送数字生成的信号、我无法控制波形。 负载取决于电缆长度和波形。 我正在寻找所需的保护机制、以使 IC 保持在安全运行条件下。 我们是否需要一个外部电路来监测芯片温度?

    谢谢您、
    Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guenter:

    在断电时、器件应产生高阻抗输出、并且不应放大任何信号或拉出这么大的电流。 电路是否采用反相配置? 另外、增益和输入电压 Vpp 是多少? 如果将负载全部移除、您是否仍然会看到这种情况? 我建议将 Rf 电阻增大到 2k、并将 Rg 调节到您所需的增益。 这将限制击穿电流并有助于提高热性能。

    关于保护电路、该器件确实具有自然延迟、这意味着在瞬态电压较大的时刻、过热保护可能不会触发开启时间来实现自我保护。 我很好奇、您看到的故障是否是由于反射或热问题导致器件故障所致。 然而、器件的热保护机制是断电引脚的温度标志、作为一种自我保护的方法。 对器件进行电流限制是保护器件的另一个注意事项。 您可以使用外部电路来监测内核温度、但该电路相对较慢、因此我相信您的最佳选择之一是控制引脚上的温度标志。

    此致、

    Ignacio