Other Parts Discussed in Thread: THS3470REBEVM, THS3470
主题:THS3470 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的支持团队:
THS3470 文档介绍了由 P0 和 P1 引脚(编号 30 和 31)控制的断电模式。 如果两个引脚都接地、则进入断电模式。 该评估板可通过开关 S3 将两个引脚接地。
我使用示波器监测 THS3470 的输出信号。 如果我切换到断电模式、信号形式会发生变化、但信号仍在输出端。 我期望在断电模式下信号会关闭。 此行为是否会在下一个 IC 版本中发生变化? 我有修订版 B
我们的计划产品的客户可能会使 THS3470 的输出过载。 例如、连接长电缆或错误的负载。 当 OVTEMP_FLAG (1/2) 连接到 P0/P1 电源控制时、HTS3470 是否会在+–30V 电源电压下受到保护?
谢谢你
Guenter