This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:B 版本是否在输出端包含 ESD 二极管?

Guru**** 2553550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561495/lm2904b-does-b-version-include-a-esd-diode-on-output

器件型号:LM2904B


工具/软件:

您好、专家

我们注意到 LM2904B 的 ESD 等级提高至 2kV、它是否在输出/输入引脚上添加了 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeng:

    我们注意到 LM2904B 的 ESD 等级提高至 2kV、它是否在输出/输入引脚上添加了 ESD 二极管?

    LM2904B 的 ESD 规格 (HBM±2kV;CDM±1.5kV) 反映了不同的片上 ESD 结构和工艺改进。 输入端在输入引脚到 Vcc 之间没有内部 ESD 二极管、可从绝对值看到。 最大 功率等级表中。  

    在输出引脚上、我没有看到 LM2904B 的数据表中描述了任何 ESD 二极管。 我猜是输出级可能具有 ESD 二极管保护(因为输出引脚通过了 ESD 测试)。 如果这对客户很重要、我可以与设计工程师确认。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf?ts = 1756956056835

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    感谢您的答复! 是的、请帮助设计团队确认。 客户可能需要在输出端利用此二极管来实现一些功能、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeng:

    由于我需要联系运算放大器的设计、因此请给我们几天的时间来回答您的问题。  

    此致、

    Raymond