请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904B工具/软件:
您好、专家
我们注意到 LM2904B 的 ESD 等级提高至 2kV、它是否在输出/输入引脚上添加了 ESD 二极管?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shafeng:
我们注意到 LM2904B 的 ESD 等级提高至 2kV、它是否在输出/输入引脚上添加了 ESD 二极管?
LM2904B 的 ESD 规格 (HBM±2kV;CDM±1.5kV) 反映了不同的片上 ESD 结构和工艺改进。 输入端在输入引脚到 Vcc 之间没有内部 ESD 二极管、可从绝对值看到。 最大 功率等级表中。

在输出引脚上、我没有看到 LM2904B 的数据表中描述了任何 ESD 二极管。 我猜是输出级可能具有 ESD 二极管保护(因为输出引脚通过了 ESD 测试)。 如果这对客户很重要、我可以与设计工程师确认。

https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf?ts = 1756956056835
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Raymond