This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:需要技术援助---- P/N:TLC272CP

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562038/tlc272-technical-assistance-required-------p-n-tlc272cp

器件型号:TLC272


工具/软件:

您好团队:

我们的一位客户购买了  500 台 TLC272CP、并因以下原因索赔:

-------------------

出现以下错误模式:
-使用 15V 电源,只测量 1.9V 而不是 15V 电源(见下文)


-如果将生产批次 47AKTVM 的 TLC272CP 替换为批次 21AKECM 的 IC、电路将按预期再次工作 (15V=15V)
-到目前为止,只有生产批次 47AKTVM 的 IC 发生了错误

在生产的最终测试中、有 14 条电路被整理和修理。
TLC272CP 的库存(批次 47AKTVM、共 276 件)被堵塞。

这些 IC 由 Mouser 订购、订单号为 10250016。

如果我们可以订购或更换 300 块并非来自批次 47AKTVM 的 TLC272CP、那会很好。
我请您将后续步骤告知我。

-------------------

您能否告知您是否可以帮助客户? 谢谢你。

部件有缺陷  

功能部件

器件来自后续跟踪、

直流: 2430  

LC: 4136231WDH  

Mouser PO: 029-A8405

此致、

Usman

41717173.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    -如果将生产批次为 47AKTVM 的 TLC272CP 替换为批次 21AKECM 的 IC、则电路会按预期再次工作 (15V = 15V)
    -到目前为止,错误仅发生在生产批次为 47AKTVM
    的 IC 上

    我认为、除了运算放大器之外、电路还需要解决一些设计问题(请参阅 PCN 链接)。 与 PCN 之前的器件相比、最新的运算放大器具有轻微的输出特性、其行为会有所不同。 但问题主要来自串联稳压器的设计、这有许多问题、请参阅以下注释。 PCN 之后的 TLC272CP 是 RRIO 运算放大器;PCN 之前的 TLC272CP 是 RRI 或 RRO 运算放大器。 由于之前的非 RRO 特性、运算放大器“正常工作“、该特性掩盖了串联稳压器的正确设计。   

    此外、本部分中发布了 PCN、这可能解释了在本例中暴露其他设计问题的原因。 器件中的生产日期代码指示“有缺陷“的运算放大器(2024 年 7 月制造)是 PCN 之后的类型。   

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5388/PCN20230608002.1.pdf

    在应用中、PCN 之后的 TLC272 运算放大器没有任何问题。 您可能必须重新旋转 PCB 设计并解决现有电路中的所有设计问题。 请告诉我们您将如何继续。  

    此致、

    Raymond