Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1、 TAS6424》
工具/软件:
我们在音频开发工程中使用 MIMX8ML6CVNKZAB 处理器、并选择了 TI_TAS6424-Q1 音频放大器、即通过 μ I²S 协议进行通信。 处理器支持 SAI(同步音频接口)。
我们目前的计划是按如下方式连接接口:
SAI3_TXD→I2S_SDI1(适用于立体声通道 0 和 1)
SAI3_TXFS→I2S_WS
SI3_TXC→I2S_SCLK
SAI3_MCLK→I2S_MCLK
我们要确认:
是否需要任何其他软件支持或 SDK 来配置此处理器上的 SAI 接口以实现 μ I²S 运行?
如果需要、请共享驱动程序 SDK 以支持此功能。