This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563113/tas6424-q1-tas6424-q1

器件型号:TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1TAS6424》

工具/软件:

我们在音频开发工程中使用 MIMX8ML6CVNKZAB 处理器、并选择了 TI_TAS6424-Q1 音频放大器、即通过 μ I²S 协议进行通信。 处理器支持 SAI(同步音频接口)。

我们目前的计划是按如下方式连接接口:

SAI3_TXD→I2S_SDI1(适用于立体声通道 0 和 1)

SAI3_TXFS→I2S_WS

SI3_TXC→I2S_SCLK

SAI3_MCLK→I2S_MCLK

我们要确认:


是否需要任何其他软件支持或 SDK 来配置此处理器上的 SAI 接口以实现 μ I²S 运行?

如果需要、请共享驱动程序 SDK 以支持此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh

    我不熟悉您选择的处理器。  您需要确保时钟是 I2S_WS 时钟的精确整数倍。  确保使用 TAS6424E-Q1 支持的 I2S 时钟。  请使用最新器件 TAS6424 E -Q1。

    此致、
    Gregg Scott