This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何降低输出噪声

Guru**** 2813825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, BUF802, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556155/lmh5401-how-to-reduce-the-output-noise

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: BUF802LMH6401

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Enpower) 正在评估 Osilliscope 中的 LMH5401。 他们发现、在以下设置下、输出噪声太大 (5.8nV/√Hz)、这意味着在 2GHz 带宽下的噪声为 260uV。 2GHz 带宽的目标噪声小于 150uV。 如何降低输出噪声? 谢谢。

  • LMH5401 设置

  • 客户也尝试了参考设计中的以下设置、但噪声仍然过大。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是否可以向 LMH5401 添加衰减器? 如果系统的增益有一些摇摆空间、您可以尝试这样做以减少噪声输出。

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    在 LMH5401 输入之前或 LMH5401 输出之后添加衰减器的位置?  

    此外、客户反馈的系统没有足够的摆动空间来添加衰减器。 增益为 14/15。 您有其他降低噪声的建议吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    在上图中、您在 4V/V 模式下使用的是 LMH5401。 第一级 BUF802 将具有 2.2nV/sqrt (Hz) 的输出电压噪声、然后 LMH5401 将以 4V/V 至 8.8nV/sqrt (Hz) 的频率增加、不包括电流噪声。 这会将 LMH5401 输出电压噪声增加 5.4nV/sqrt (Hz)。 这意味着第一级主导了链的总体噪声贡献、因此 BUF802 是您的限制因素、而不是 LMH5401。  

    为了将总体噪声降至所需规格、您必须降低带宽、或者在优化噪声后向另一个 ADC 中添加一个这些元件的链、并进行一些均值计算。  

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gedeon:

    客户已尝试断开 BUF802 并使 LMH5401 的输入悬空(无任何输入)。 LMH5401 输入连接到 BUF802 时的输出噪声相同(甚至更大一点)。 因此、他们认为 LMH5401  在整体噪声贡献中占主导地位。

    是否测试了 LMH5401 的噪声级别? 您能否向我们分享官方测试方法或一些建议? 非常感谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    在测试噪声贡献时、我会使用 50 欧姆电阻器端接输入端、因为电路板上的其他位置可能会有东西。 有趣的是、当 BUF802 断开时、噪声不会下降。 理论上、BUF802 应主导总体噪声贡献。 您能否共享您的测试设置? 客户使用什么数据转换器?

    当我测试噪声时、我通常根据器件的噪声系数进行表征。 这涉及频谱分析仪和噪声源、并使用所谓的 Y 因子法。 这样可以很好地了解宽带噪声的影响。 本质上、要将噪声源连接到器件输入端、并在噪声源打开和关闭的情况下记录噪声功率、然后进行一些校准测量、就可以准确确定器件所添加的噪声。 客户是否可以使用任何此类设备?

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    客户使用 LMH5401 + LMH6401 + ADC3200 进行测试。 没有噪声源等设备、因此无法像您提到的那样进行测试。  

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    在断开 BUF802 时、客户是否尝试在 LMH5401 的输入端添加 50 Ω 电阻器? 您能否分享在该测试中得到的特定 NSD 图?

    谢谢、
    基定