Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1
工具/软件:
您好:
我正在使用 ALM2402F-Q1 以 29kHz 的频率放大 0V 至 3V 信号、从而向 50 Ω 负载提供 8V 信号。 为此、我使用 TI 器件模型和 Tina 执行了一个仿真、并在正电源上为器件供电、在负电源上为–3.3V、电路似乎可以正常工作(当然,使用负电压读取输入侧的 0V)。 问题是:我可以这样为器件供电、还是可以仅为其提供 GND 电源的正电压? 在负电压情况下、是否是可用于 ALM-2403 的正确器件?
亲切的问候
Stefano Casili