This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402F-Q1:ALM2402F-Q1

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561996/alm2402f-q1-alm2402f-q1

器件型号:ALM2402F-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1

工具/软件:

您好:

我正在使用 ALM2402F-Q1 以 29kHz 的频率放大 0V 至 3V 信号、从而向 50 Ω 负载提供 8V 信号。 为此、我使用 TI 器件模型和 Tina 执行了一个仿真、并在正电源上为器件供电、在负电源上为–3.3V、电路似乎可以正常工作(当然,使用负电压读取输入侧的 0V)。 问题是:我可以这样为器件供电、还是可以仅为其提供 GND 电源的正电压? 在负电压情况下、是否是可用于 ALM-2403 的正确器件?

亲切的问候

Stefano Casili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefano、

    您可以绝对在双电源中使用该器件、但大多数客户倾向于使用单电源。 请记住、SHDN 电路以 V-电源轨为基准、因此其中一些电压可能需要进行电平转换以保持在所需的范围内。

    另一个注意事项是散热焊盘。 这以电气方式连接到 V-、而不是 GND。 这变得更加令人困惑、因为数据表通常将负电源引脚表示为“GND",“,而、而它们实际上是 V-引脚。 同样、98%的客户在单电源下使用这些器件、因此大部分数据表都是在这种情况下编写的。 ALM2403-Q1 的架构与 ALM2402F-Q1 非常相似、但两者都具有各自的优势、具体取决于应用。  

    如果您已经设计了一个电路、我很高兴能给您看一下。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob: 在输出端具有 50 Ω 负载的情况下、此电路只需在输入端乘以 2 个 28.8kHz 正弦电压。 在电路中、我将 SHDN 电路置于 GND、因为 V-是–2.5V(因此 SHDN 相对于 V-是 2.5V)

    这是电路

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefano、

    设计很好、效果很好。 您关于 SHDN 电压是正确的、GND 在此设置中可方便地用作启用电压。  

    只有我、但我可能会为 CF 与 10k 反馈电阻器并联放置一个占用空间、以防出于稳定性原因、我需要限制带宽。   

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jacob、我要使用电容器来限制带宽

    感谢您的帮助

    此致

    Stefano