This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:OPA187 的最小电源电压

Guru**** 2870110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA317, OPA187, OPA383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563947/opa187-minimum-supply-voltage-of-opa187

器件型号:OPA187
Thread 中讨论的其他器件: OPA383、INA317、INA333

工具/软件:

您好:

在数据表中、建议的最小电源电压为 4.5V。 但在我的测试板中、即使电源电压为 4.0V、OPA187 也能正常工作、并发出 2.5V 输出信号。

我想知道是否可以使用 4.0V 作为 OPA187 的最小电源电压? 由于满足客户要求、在最坏的情况下、最小电源电压将为 4V。

如果我使用 4.0V、会发生什么糟糕的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    如果我使用 4.0V、会发生什么坏事?

    是的、某些运算放大器的工作电压可能低于最小电源电压、但有理由使用最小电源电压 (OPA187 中为 4.5V)。 OPA187 数据表中的电源建议额定电压为 4.5V 至 36V(单电源轨)、所有性能相关信息均基于工作电压范围。   

      

    可以使用 4.0V 的电压、但不能保证表中列出的性能规格、包括 Vos、Aol、PSRR、CMRR 规格等。 所以我不推荐。 如果需要降低电源轨、则使用不同的斩波放大器、例如 INA333、INA317、OPA383 等。  

    ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond