This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104:内部 RFI 滤波器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563335/tlv9104-internal-rfi-filter

器件型号:TLV9104


工具/软件:

您好 TI 专家、

 TLV9104 中是否有内部 RFI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xianghong、

      TLV9104 中是否有内部 RFI 滤波器?

    数据表显示 Si 设计在模拟前端实现了 EMI 滤波器、请参见下图。 不过、您仍需要采取设计预防措施、以正确地抑制 EMI/EMC 相关环境、就像滤波器在器件中不存在一样。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    感谢您的答复。  

    在某些放大器中、不仅输入端有 EMI 滤波器、还具有 RFI 滤波器。  根据您的反馈、 TLV9104 中没有内部 RFI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xianghong、  

    如果该应用专为高 RFI 环境而设计、则最好在 TLV9104 输入端实施您自己的外部 RFI 滤波器。  

    EMI 滤波器通常范围为 150kHz 至 GHz、RFI 频率抑制范围为 150kHz 至 MHz、并且频率覆盖范围略有重叠。 这些开关用于抑制不同的频率干扰。  

    以下是 EMIRR 与 EMIRR IN+之间的差异。 TLV9104 中的图 7.1 是指 EMIRR IN+输入。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf?ts = 1757494210372

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond