This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:OSPI 芯片选择冲突问题

Guru**** 2561930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560710/am62l-processor-sdk-ospi-chip-select-conflict-issue

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

您好、

我们发现使用 CS0(连接到 8 线 NAND 闪存)和 CS1(连接到 4 线 NOR 闪存)可能会导致芯片选择冲突、如下图中 CS0 和 CS1 的波形所示。

将 TI EVM 替换为 CS0(连接到 8 线 NAND 闪存)和 CS3(连接到 4 线 NOR 闪存)后、它会正常工作。
CS0 和 CS1 为什么有冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiong:

    指定的主题专家将在 本周剩余时间内离职。  如果下周初没有收到回复、请 ping 通该主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“584891" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560710/am62l-processor-sdk-ospi-chip-select-conflict-issue ]我们发现使用 CS0(连接到 8 线 NAND 闪存)和 CS1(连接到 4 线 NOR 闪存)可能会导致芯片选择冲突、如下图中 CS0 和 CS1 的波形所示。[/报价]

    如果您看到两个芯片选择同时下降、我的后续问题是:

    1. 您在引导时看到此问题吗?
    2. 您是否会在通过单个芯片选择 (CS0/CS1) 对其中一个闪存执行闪存操作(擦除,写入或读取)时看到这种情况?

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在内核启动过程中、测得的 CS0 和 CS1 被同时下拉

    2、单独使用 CS0/CS1 没有问题、可以正常擦除、写入和读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiong:

    [引用 userid=“584891" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560710/am62l-processor-sdk-ospi-chip-select-conflict-issue ]我们发现使用 CS0(连接到 8 线 NAND 闪存)和 CS1(连接到 4 线 NOR 闪存)可能会导致芯片选择冲突、如下图中 CS0 和 CS1 的波形所示。[/报价]

    它是在定制电路板上吗? 如果是、那么片上还连接了什么?

    此外、您要执行哪些步骤来在片选之间切换?  

    谢谢、

    Stan