This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:仿真中出现单电源奇怪的电压削波

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564556/lmh6702-single-supply-strange-voltage-clipping-in-simulation

部件号:LMH6702


工具/软件:

你(们)好

我尝试使用 LMH6702(电压增益= 1V/V)为 TCXO 制作一个时钟缓冲器。

TCXO 输出为 1.2Vpp。

LMH6702 用于单电源模式、V+= 3.3V。

在仿真时(请参阅随附的图片)、我在其输出端得到电压削波。

当将 V+更改为 5V 时、它开始放大信号、但仍会出现削波。

仅当 V+更改为 6V 时、才会开始正常工作。

它应该像这样工作吗?

相对于 V+和 V-的输出高电压和低电压是什么? 我找不到信息。

BR、

AB

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    我认为仿真是拆分的、因为该器件确实需要每个电源提供余量。 对于输出、它可从电源轨摆动 1.5V。 每个电源轨的输入共模范围为 2.8V。 这就是仿真显示削波的原因。 模型中不会显示的较大问题是该器件的最小电压为 8V、这意味着即使是 6V 也不适用于该器件。  

    此致、

    Ignacio