This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:外露焊盘 (EP) 连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1562145/opa859-exposed-pad-ep-connection

器件型号:OPA859


工具/软件:

你好。

我使用的 OPA859 具有双电源 (+/–2.5)、采用反相配置并将 IN+接地。 虽然数据表建议将外露焊盘连接到 VS-(在本例中为–2.5V)、但我的 PCB 布局最好将散热焊盘接地。 这是允许的还是设备会发生故障?

感谢您的澄清、此致

-直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊盘可连接至 VS−。 它不得连接到任何其他电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我是否可以正确地解释您的陈述、即也可以将 EP 悬空?

    再次感谢

    -直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于机械原因、它应该焊接到电路板上、但电压确实可以浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、直到:

     该器件有一个 从散热焊盘连接 到芯片底部的导电芯片、这意味着基板将以电气方式连接到散热焊盘。 理论上、 使其 悬空不会损坏器件;但是、让其悬空可能会充当噪声进入路径、既会在整个芯片上耦合内部噪声(例如悬空 PCB 铜平面)、也会耦合外部噪声。 悬空还可能会使芯片底部浮动至随机电压或意外短接至引脚、 从而损坏器件。

     我们 建议仍然将焊盘连接到 VEE。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sima。 感谢您的全面回答。