This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:输入电压范围

Guru**** 2819005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567724/lm293-input-voltage-range

器件型号:LM293


工具/软件:

在 LM293 的规格表中、可以发现最小输入电压只能达到–0.3V。 然而、在我们产品的实际应用中、比较器的输入在特定情况下可能具有–0.32V 的输入、持续时间相对较短、约为 3ms。 同时、输入电流很小、低于 100nA。 请问在这种情况下、比较器是否存在损坏风险以及风险是否较高? 或者、是否有采用 TSSOP8 封装的双通道比较器、比较器的输入电压可以达到–0.5V(由单电源供电)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3ms 不是很短。

    低于 0.00 V 时、不能保证器件正常工作。 请参阅  LM393 系列比较器应用设计指南的第 6.9 节。 但是、当电流低于 50mA 时、器件不会永久损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lou:

    LM293 系列的绝对最大值为–0.3V。 20 mV 以上很可能不会产生影响。

    大多数其他比较器将具有–0.1V 至–0.2V 的限制。  

    请参阅 AppNote Clemens 推荐手册的第 6.9 节。 这一切都在那里得到了回答。

    实际上、如果电流限制在 100nA 以下、则不应该会出现任何问题。 这比损坏水平低了几十年。

    TI 确实必须建议保持在指定的限值 (0V) 内才能正常运行、但不会损坏。 如果这是正常运行的一部分、我们建议添加外部钳位(如应用手册中所述)。

    我不是很担心。。。