This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780B:静态电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA780B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568296/ina780b-quiescent-current

器件型号:INA780B


工具/软件:

您好:

我们的客户对 INA780B 的静态电流有疑问

1) 您能告诉我们静态电流测试条件吗?  
尽管我低估了下面的 INA780B IQ 测试条件、但如果我的理解不正确、请告诉我。

2) 即使数据表在 Ta=25°C 下规定了 750uA 的最大值、是否存在任何静态电流高于 750uA 最大值的运行条件?
我认为随着 VS 越来越高、Iq 将增加、例如 VS=5.5V。 如果 IQ 存在任何最高升至 750uA 的工作条件、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您正确了解 IQ 测试条件。

    Iq 将根据数据表中的典型图而变化:

    IQ 在电源电压范围内基本是平坦的。 该器件将显示 Iq 随温度升高而增加、在数据表的下一行中指定为 1mA 最大值

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV