Other Parts Discussed in Thread: INA780B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA780B工具/软件:
您好:
我们的客户对 INA780B 的静态电流有疑问
1) 您能告诉我们静态电流测试条件吗?
尽管我低估了下面的 INA780B IQ 测试条件、但如果我的理解不正确、请告诉我。
2) 即使数据表在 Ta=25°C 下规定了 750uA 的最大值、是否存在任何静态电流高于 750uA 最大值的运行条件?
我认为随着 VS 越来越高、Iq 将增加、例如 VS=5.5V。 如果 IQ 存在任何最高升至 750uA 的工作条件、请告知我们