This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:隔离电流输出<= 20mA

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3301, AMC3311, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557446/amc1400-isolated-current-output-20ma

部件号:AMC1400
Thread 中讨论的其他器件:AMC3302AMC3301AMC3311AMC3330

工具/软件:

您好:
对于我的应用(经皮电刺激)、我需要一个 0 –20mA 的模拟正弦波输出。 这必须是模拟正弦波输入信号的隔离式放大版本、可以选择是电压或电流。 理想情况下、隔离式输出功率将是集成的或不需要的(就变压器而言)。
实现这一点的一种方法是将电流输入到具有 1:1 比率的电流互感器中。 但是、大多数电流互感器似乎 设计用于检测高电流、并且它们相当程度地降低了电流。
另一种可能是带有集成电源的模拟隔离放大器、但我只能找到具有集成电源的数字隔离放大器。
TI 是否为此制定了任何可能的解决方案?
感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolyn、   

    请查看我们的 AMC33xx 器件。  这些是具有集成电源的隔离式放大器。  (AMC3330、AMC3301、AMC3302、AMC3311)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    感谢您的答复。 这些是一些具有电压输出的理想选项。

    您是否知道有任何类似的东西具有集成电源但具有隔离式电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolyn、

    我们的器件主要具有 3 种类型的输出。   

    放大器器件有一个模拟输出、通常您会使用 MCU 的 ADC 读取输出。   

    调制器器件具有需要解码的位流输出。  这通常是由 MCU(其中包含 SDFM 模块)来完成的。

    我们还提供具有 SPI 输出接口的器件。

    您能分享为什么需要隔离式电流输出吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    感谢您提供的信息 — 这对了解器件非常有用。 我的应用是神经刺激、我已经学会了需要探索隔离式输出的变压器。 感谢您抽出宝贵的时间提供相关信息。