Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3301, AMC3311, AMC3330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1400Thread 中讨论的其他器件:AMC3302、 AMC3301、 AMC3311、 AMC3330
工具/软件:
您好:
对于我的应用(经皮电刺激)、我需要一个 0 –20mA 的模拟正弦波输出。 这必须是模拟正弦波输入信号的隔离式放大版本、可以选择是电压或电流。 理想情况下、隔离式输出功率将是集成的或不需要的(就变压器而言)。
实现这一点的一种方法是将电流输入到具有 1:1 比率的电流互感器中。 但是、大多数电流互感器似乎 设计用于检测高电流、并且它们相当程度地降低了电流。
另一种可能是带有集成电源的模拟隔离放大器、但我只能找到具有集成电源的数字隔离放大器。
TI 是否为此制定了任何可能的解决方案?
感谢你能抽出时间。