This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115 来自 PWM 信号输入的 2 线电流环路

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569640/xtr115-2-wire-current-loop-with-xtr115-from-pwm-signal-input

器件型号:XTR115


工具/软件:

您好!

我尝试为旧工艺阀门控制器实现 2 线电流环路输出。 控制器有一个 PWM 输出 (20kHz 时为 5V)、其占空比与阀行程成正比。 我想使用该 PWM 信号生成与占空比成正比的 2 线电流环路输出。 在发布此帮助申请之前、我广泛搜索了论坛、找到了一些非常接近我所需的解决方案;不过、大多数使用 ISO7310 等隔离器。 不幸的是,这种特殊的 IC 在巴西市场上不可用,我住在那里,在这种情况下,我不能等待进口时间。

我在这里有一些 XTR115、它们是我购买的一批用于维护的、我想知道是否有办法将其与 HCPL4506 光耦合器(我也在这里)结合使用。 如果您能帮助我开发这个电路、我将不胜感激。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    感谢使用 E2E、很高兴为您提供帮助! 您是否有可能可以使用 3 线 4 –20mA 变送器? 这无疑会使系统变得更简单、并且不再需要光耦合器。 如果没有、我可以指出需要牢记的几点。  

    首先、 光耦合器的输出阻抗可能会与 XTR115 相互作用、因此我建议在光耦合器输出端的 RC 滤波器和 XTR115 输入之间使用低 IQ 缓冲放大器 、如前面的 E2E 主题中所示。 其次、选择 RLED 很重要、因为低侧的电流<LED: if =(Vin–VF)/RF 且 IC = if x 4mA CTR。 如果您使用 20k Ω 内部上拉电阻、则在 VOL = 0V 且 VCC = 5V 的最坏情况下、将允许 250uA 的最大集电极电流。  

    只要占空比不会导致高电平/低电平时间小于 1.03us、该器件的传播延迟对于 20kHz PWM 来说就足够快。

    最终、最好使用数字隔离器件、因为 只有几个使用光耦合器进行隔离的示例。  

    您能否提供所用控制器的名称?

    此致、

    Taylor Allan