工具/软件:
您好!
我尝试为旧工艺阀门控制器实现 2 线电流环路输出。 控制器有一个 PWM 输出 (20kHz 时为 5V)、其占空比与阀行程成正比。 我想使用该 PWM 信号生成与占空比成正比的 2 线电流环路输出。 在发布此帮助申请之前、我广泛搜索了论坛、找到了一些非常接近我所需的解决方案;不过、大多数使用 ISO7310 等隔离器。 不幸的是,这种特殊的 IC 在巴西市场上不可用,我住在那里,在这种情况下,我不能等待进口时间。
我在这里有一些 XTR115、它们是我购买的一批用于维护的、我想知道是否有办法将其与 HCPL4506 光耦合器(我也在这里)结合使用。 如果您能帮助我开发这个电路、我将不胜感激。
提前感谢您!