This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:精密和精密运算放大器的"超高"有何差异

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569560/opa387-what-is-the-difference-in-ultra-high-precision-and-precision-op-amps

器件型号:OPA387


工具/软件:

您好团队:

只是一个简单的问题。

“超高“精密(用于 OPA387)和精密运算放大器之间的差异是多少。

在哪里?

此致、

古泽武人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furusawa-San,

    关于运算放大器、 使用以下术语来表示各种精度:

    精度 — 适用于最大输入失调电压 (Vos) 小于的器件 +/–1mV 最大 Vos 漂移小于 +/–2uV/°C (通常经过激光修整)

    高精度 — 适用于最大 Vos 为的器件 +/–100uV 最大温漂 +/–1uV/°C (通常为 e-trim)

    超高精度 — 适用于最大 Vos 为的器件 +/–10uV 最大温漂 +/–0.1uV/°C (通常为零漂移-斩波或自动置零)

    请注意、对于超高精度、PSRR、CMRR 和 Aol 等附加参数为 120dB 或更高(请参阅下面的绿色圆圈)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek-San、

    感谢您的支持。

    此致、

    古泽武人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  很高兴为您提供帮助。