Other Parts Discussed in Thread: OPA387
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA387工具/软件:
您好团队:
只是一个简单的问题。
“超高“精密(用于 OPA387)和精密运算放大器之间的差异是多少。
在哪里?
此致、
古泽武人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Furusawa-San,
关于运算放大器、 使用以下术语来表示各种精度:
精度 — 适用于最大输入失调电压 (Vos) 小于的器件 +/–1mV 最大 Vos 漂移小于 +/–2uV/°C (通常经过激光修整)
高精度 — 适用于最大 Vos 为的器件 +/–100uV 最大温漂 +/–1uV/°C (通常为 e-trim)
超高精度 — 适用于最大 Vos 为的器件 +/–10uV 最大温漂 +/–0.1uV/°C (通常为零漂移-斩波或自动置零)
请注意、对于超高精度、PSRR、CMRR 和 Aol 等附加参数为 120dB 或更高(请参阅下面的绿色圆圈)。