This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:3 线 PT100、当传输距离发生变化时、误差会增加

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568299/xtr105-3-wire-pt100-the-error-increased-when-the-transmission-distance-was-changed

器件型号:XTR105


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 XTR105、但有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

使用 XTR105 数据表第 13 页的图 6-3 中的电路图、
我确认了 PT100 3 线 RTD 电路的工作情况。

使用长度小于 50cm 的电缆调整偏移和增益后、
我将电缆延伸到 2.5m、并测量了温度。 与 27°C 环境温度相比、温度近似为 22°C。

施加 24V 电源时:

当电缆长度为 50 cm 时:电流:13.9mA、转换为 27°C 的温度。

当电缆长度为 2.5m 时:施加 24V 电流:12.53mA、转换为 22°C 温度。

PT100 通过接线盒的电缆连接。
即使电缆长度为 2.5m(为–10°C 到 50°C 而指定)、
当 PT100 的 B 和 b 在端子块处短接时、温度测量值在 27±1°C 以内。

问题 (1) 对于 3 线 RT:可以使用的最大电缆长度是多少?

问题 (2) 每次更改电缆长度时是否都需要调整偏移量?

问题 (3) 您能告诉我原因和解决方案吗?

条件

工作温度:将每个值从–10°C 设置为 50°C。

​​RZ、RG、RLIN1 和 RLIN2 的值是根据数据表中表 7-1 的公式计算得出的。

Rz=96.0886:使用音量电阻器进行调整。 对应的固定电阻:43Ω、音量电阻:20Ω。

Rg=47.0376:使用音量电阻器进行调节。 对应的固定电阻:91Ω、音量电阻:10Ω。

R1 = 107.79

R2=119.39

Rlin1 = 55.52kΩ

Rlin2 = 58.133kΩ

​​2.5 m 的配线电阻值如下所示:
1:0.1838 欧姆
2:0.2126 欧姆
3:0.1941 欧姆

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:  

    需要澄清的几件事:  

    PT100 通过接线盒的电缆连接。

    我假设 PT100 连接到 XTR105 的输入、其中的“RTD"如“如下图所示。 如果出现这种情况、您是否说指示 R_Line1、R_Line2 和 R_Line3 的电缆连接从 50cm 更改为 2.5m? 50cm 线和 2.5m 线之间的线电阻有何差异?  

    因为有一些可选元件、所以查看客户实现原理图会很有帮助。 我还想看看输出是如何配置的。 是否在负载处进行测量? 请显示如何使用电源电压配置输出负载。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的答复

    我发送了一个友谊请求。

    您能否接受?

    然后我将共享信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:  

    我已接受您的朋友请求 — 请通过私人消息将信息发送给我。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley