This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输出误差估算

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564933/ina240-output-error-estimation

器件型号:INA240


工具/软件:

大家好、支持团队。

我尝试使用 INA240A1 来控制 H 桥电路中的线圈电流、以测量电路中的双向线圈电流。
施加的电压为 48V。 MOSFET Ron 值为 20mΩ、最大电流为 6.25A。 (请参阅下图。)
我想预测 INA240A1 的输出电压。

我知道 INA240A1 的输出电压误差是根据数据表 8.4.4.1 误差源中表内的公式计算得出的。

计算出的误差结果显示在随附的 Excel 电子表格中。
您能否检查一下这些结果是否正确?
如果结果正确、我可以假设当共模电压较低(关断周期)时会发生较大的偏移、从而导致波形失真。
我的理解是否正确?

e2e.ti.com/.../Error-estimation.xlsx

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DH、

    您能否检查这些结果是否正确?

    计算正确、但 CMRR 设置为 50kHz。  但情况并非如此、因为从 0V 到 48V 的转换可能会高得多。  也许您将滤除较高的频率。  我看到的计算也是使用典型值完成的、这很好、请注意您可以看到一些大于该值的值。

    如果结果正确、我可以假设在共模电压较低(关断周期)时会发生较大的失调电压、从而导致波形失真。
    我的理解是否正确?

    为方便起见、您可以在下面所附图 9.4 的数据表中看到和示例。

    请记住、使用 FET 的 Ron 会发生变化、并且不一致。  这将添加到误差源中。  另一方面、如果您使用外部电阻器、请选择低电感接通、因为 di/dt 将导致电阻器上的电压大于预期值。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier-San

    感谢您的建议。

    是否有任何有关高频滤波的有用资源?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DH、

    您可以在输入端添加一些 RC 滤波、但由于 INA240 的 IB、建议将电阻保持在 10Ω 以下。  问题在于、在仍能高速获得 Vsense 电压的同时、该滤波需要是器件的共模。  电阻器和电容器的不匹配可能会在较高频率下导致更多问题。

    INA241 对于 VCM 转换稍好一些、但用另一种方法来解决问题。  数据表是这方面的最佳资源。   

    我会在原理图中放置一个电阻、不使用 MOSFET 的 Ron。  然后我会在 INA240、INA241 或 INA296 之间进行选择。  INA241 的问题在于脉冲之间的时间以及脉冲接近 3µs 的时间。  INA241 数据表中的本节介绍了相关内容(7.3.1.1 增强型 PWM 抑制操作)。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina241a.pdf#page=15

    此致、   

    Javier