This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:申请:可靠性/时基故障与温度间的关系 (90°C 和 AMP;125°C)

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570754/xtr111-request-reliability-fit-vs-temperature-90-c-125-c

器件型号:XTR111


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在鉴定 XTR111 以满足安全相关工业应用的要求并最终确定我们的 FMEDA。

在当前的数据表中、我们只能在 45°C 处找到合适的基准以及 FMD。 为了进行分析、我们需要温度升高时基故障率。 请提供:

  1. Tj = 90°C 和 Tj = 125°C 时的时基故障值(如果数字不同,请按封装指定)。

  2. 使用的标准/模型(例如 SN29500-2、IEC TR 62380、ISO 26262 配套资料)、以及速率是以结温还是环境温度为基准。

  3. 使用的任何假设/任务剖面(环境类,占空比)。

  4. 如果只有参考值可用、则使用温度调节方法(例如 Arrhenius 参数或 SN29500 温度转换)、我们可以自行推导 90°C 和 125°C。

  5. 芯片贡献与封装贡献是单独报告的。

如果有包含这些详细信息的功能安全报告或应用手册、我们非常希望提供相关链接或副本。

感谢您的支持!